タイミングチャート ウインドウで表示されている信号データの検索を行います。
注意 2. | プログラム実行中に,このダイアログをオープンすることはできません。 |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
タイミングチャート ウインドウにフォーカスがある状態で次のいずれか
- |
ボタンをクリック
|
[各エリアの説明]
検索条件を複数個指定した場合,すべての検索条件を満たす信号データを検索します。
右側のスクロール・バーを操作することにより,検索条件は最大48個指定できます。
検索端子
|
検索する端子名を指定します。
指定は,ドロップダウン・リストからの選択,または直接入力により行います。
空白を入力するとデータ検索の対象外となり[検索データ]を入力不可にします。
|
検索データ
|
指定した端子で検索するデータをドロップダウン・リストから選択します。
|
------
|
指定しません。
|
Rising Edge
|
信号データの立ち上がりを検索します。
|
Falling Edge
|
信号データの立ち下がりを検索します。
|
Rise/Fall Edge
|
信号データの立ち上がり/立ち下がりを検索します。
|
High
|
信号データがHIGHの状態を検索します。
|
Low
|
信号データがLOWの状態を検索します。
|
Hi Z
|
信号データがハイ・インピーダンスの状態を検索します。
|
検索する方向
|
データ検索する方向をオプション・ボタンにより選択します。
[次を検索]ボタンをクリックした際,このエリアで選択した方向へ検索を行います。
|
後方
|
後方(現在位置より古い時間)のデータを検索します。
|
前方
|
前方(現在位置より新しい時間)のデータを検索します(デフォルト)。
|
[機能ボタン]
|
|
次を検索
|
選択している方向へ検索を行います。
検索終了後,再度クリックすることにより次のデータを検索します。
|
キャンセル
|
データ検索を中止し,このダイアログをクローズします。
|