2.2.1 ホスト・マシンとの接続を確認する

使用するデバッグ・ツールごとに,ホスト・マシンとの接続例を示します。

なお,プロジェクトで選択しているマイクロコントローラと接続可能なデバッグ・ツールの関係は次の表のとおりです。

備考

表内における“(Serial)”または“(JTAG)”は,E1/E20をFINE通信方式,またはJTAG通信方式で使用する場合を意味します。

表 2.1

マイクロコントローラの種類と接続可能なデバッグ・ツールの関係

マイクロコントローラ

デバッグ・ツール

E1(Serial)

E1(JTAG)

E20(Serial)

E20(JTAG)

EZ Emulator

シミュレータ

RX610, RX621, RX62N, RX62T, RX62G グループ

−

○

−

○

−

○

RX630, RX631, RX63Nグループ

○

○

○

○

−

○

RX63T グループ

○

○

○

○

○

○

RX110, RX111, RX113, RX210, RX220 グループ

○

−

○

−

○

○

RX21A グループ

○

−

○

−

−

○

RX71M, RX64M, RX65N, RX651, RX65N-2M, RX651-2Mグループ

○

○

○

○

−

○

 

2.2.1.1 【E1】の場合

2.2.1.2 【E20】の場合

2.2.1.3 【EZ Emulator】の場合

2.2.1.4 【シミュレータ】の場合