ルネサス
top
コード生成端子図操作編
機 能
レポート・ファイルの出力
2.4
レポート・ファイルの出力
レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置表,端子配置図)を指定されたフォルダに出力します。
差分情報
前のトピックスへ
表示色の選択
次のトピックスへ
端子配置表の出力
目次
概 要
端子配置表 パネルのオープン
端子配置図 パネルのオープン
レポート・ファイルの出力
端子配置表の出力
端子配置図の出力