project.Open


プロジェクトを開きます。

[指定形式]

project.Open(fileName, save = False)

[引数]

引数

説明

fileName

プロジェクト・ファイルを指定します。

save

他のプロジェクトを開いていた場合,開いていたプロジェクトを閉じる際に,編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存するかどうかを指定します。

True :編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存します。

False :編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存しません(デフォルト)。

[戻り値]

プロジェクトを開くのに成功した場合 : True

プロジェクトを開くのに失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

fileNameで指定したプロジェクトを開きます。

-

他のプロジェクトを開いていた場合は,開いていたプロジェクトを閉じます。
saveに“True”を指定した場合は,開いていたプロジェクトの編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存します。

-

他のプロジェクトを開いていない場合は,saveの指定は無視します。

[使用例]

>>>project.Open("C:/test/test.mtpj")
True
>>>