build.Link.LibraryFile


アクティブ・プロジェクトのライブラリ・ファイルの設定/参照を行います。

[指定形式]

build.Link.LibraryFile = filelist

[設定]

設定

説明

filelist

アクティブ・プロジェクトのライブラリ・ファイルを文字列のリストで設定します。

[参照]

ライブラリ・ファイルのリスト

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのライブラリ・ファイルの設定/参照を行います。

-

設定を変更する場合は,参照したリストに対して追加/変更してください。

[使用例]

>>>lib1 = build.Link.LibraryFile            …現在の設定を参照してライブラリ・ファイルを追加
>>>print lib1
['test1.lib', 'test2.lib']
>>>lib1.append("test3.lib")
>>>build.Link.LibraryFile = lib1
>>>print build.Link.LibraryFile
['test1.lib', 'test2.lib', 'test3.lib']
>>>
>>>lib2 = ['test1.lib', 'test2.lib']        …複数のライブラリ・ファイルを設定
>>>build.Link.LibraryFile = lib2
>>>print build.Link.LibraryFile
['test1.lib', 'test2.lib']