build.ROMization.OutputObjectFile


アクティブ・プロジェクトのROM化プロセス・オプションである,ROM化用オブジェクト・ファイルの出力の設定/参照を行います。【CA850】【CX】【CA78K0R】

[指定形式]

build.ROMization.OutputObjectFile = bool

[設定]

設定

説明

bool

ROM化用オブジェクト・ファイルを出力するかどうかを設定します。

True :ROM化用オブジェクト・ファイルを出力します。

False :ROM化用オブジェクト・ファイルを出力しません。

[参照]

ROM化用オブジェクト・ファイルを出力する場合 : True

ROM化用オブジェクト・ファイルを出力しない場合 : False

サポートしていないコンパイラの場合 : None

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのROM化プロセス・オプションである,ROM化用オブジェクト・ファイルの出力の設定/参照を行います。

[使用例]

>>>setting = build.ROMization.OutputObjectFile
>>>print setting
True
>>>build.ROMization.OutputObjectFile = False
>>>print build.ROMization.OutputObjectFile
False