アップデート・マネージャのオプションを表示,変更します。
図 A.10  | アップデート・マネージャのオプション ダイアログ  | 
 
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
アップデートが見つかったときの動作を設定するカテゴリを選択します。
アップデートが見つかったときの動作を設定します。
選択したカテゴリ種別に対する動作を選択します。
-  | [自動的にアップデートをダウンロードし,ダウンロードが完了したら通知する] 
定期的なアップデートの確認のときに該当するアップデートが存在した場合,確認することなく自動的にダウンロードを行い,ダウンロードが完了してから通知を行います。  | 
 
-  | [アップデートを通知するのみで,自動的なダウンロードを実行しない]  | 
 
定期的なアップデートの確認のときに該当するアップデートが存在した場合,通知を行います。
定期的なアップデートの確認のときに該当するアップデートが存在しても通知を行いません。
インターネット接続に関する説明です。
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
設定項目を確定し,反映してダイアログを閉じます。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
設定項目の変更を取り消してダイアログを閉じます。 
 |