リンク順設定 ダイアログ


リンカに入力するオブジェクト・ファイル,およびライブラリ・ファイルの参照,およびリンク順の設定を行います。

図 A.33

リンク順設定 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルにおいて,ビルド・ツール・ノードを選択したのち,コンテキスト・メニュー→[リンク順を設定する...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[ファイル]エリア

以下のファイルのファイル名一覧を,リンカへの入力順に表示します。

-

選択しているメイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトに追加しているソース・ファイルから生成するオブジェクト・ファイル

-

選択しているメイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトのプロジェクト・ツリーに直接追加したオブジェクト・ファイル

-

選択しているメイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトのプロジェクト・ツリーに直接追加したライブラリ・ファイル

 

デフォルトでは,プロジェクトに追加している順番となります。

ファイルの表示順を変更することにより,リンカへのファイルの入力順を設定することができます。

表示順の変更は,[↑],および[↓]ボタン,またはファイル名のドラッグ・アンド・ドロップにより行います。

備考 1.

ファイル名にマウス・カーソルをあわせると,そのファイルの存在する場所がプロジェクト・ファイルと同一のドライブの場合は相対パスで,異なるドライブの場合は絶対パスでポップアップ表示します。

備考 2.

新規に追加したソース・ファイルから生成するオブジェクト・ファイル,および新規に追加したオブジェクト・ファイルは,一覧の最後のオブジェクト・ファイルの次に追加します。
新規に追加したライブラリ・ファイルは,一覧の最後に追加します。

備考 3.

ファイルをドラッグ・アンド・ドロップする際,連続して並んでいるファイル名のみ複数選択することができます。

(a)

ボタン

↑

選択しているファイルを上へ移動します。

なお,本ボタンは,ファイルを選択していない場合は無効となります。

↓

選択しているファイルを下へ移動します。

なお,本ボタンは,ファイルを選択していない場合は無効となります。

インポート

インポートするファイルを選択 ダイアログをオープンします。

選択したリンク順指定ファイルからファイル名の記述順を取得し,[ファイル]に反映します。

なお,本ボタンは,[ファイル]に何も表示されていない場合は無効となります。

エクスポート

エクスポートするファイルを選択 ダイアログをオープンします。

[ファイル]に表示しているファイル名一覧を,指定したリンク順指定ファイルに出力します。

なお,本ボタンは,[ファイル]に何も表示されていない場合は無効となります。

備考

リンク順指定ファイルの利用方法については,「2.7.2 ファイルのリンク順を設定する」を参照してください。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

リンカへのファイルの入力順を[ファイル]の表示順に設定し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

リンク順の設定をキャンセルし,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。