ラピット・ビルドとは,以下のタイミングで,ビルド(「E.5.1  ビルドを実行する」参照)の実行を自動で開始する機能です。
| 
- | デバッグ専用プロジェクトに追加しているCソース・ファイル/アセンブラ・ソース・ファイル/ヘッダ・ファイル/ジャンプ・テーブル・ファイル/シンボル・アドレス・ファイルを更新したとき | 
| 
- | デバッグ専用プロジェクトに,Cソース・ファイル/アセンブラ・ソース・ファイル/ヘッダ・ファイル/ジャンプ・テーブル・ファイル/シンボル・アドレス・ファイルを追加,または削除したとき | 
| 
- | デバッグ専用プロジェクトのプロパティ パネルにおいて,ビルド・ツールのいずれかのプロパティを変更したとき | 
 
ラピッド・ビルドを有効にすることにより,上記の操作と平行してビルドを行うことができます。
ラピッド・ビルドの有効/無効は,[ビルド]メニュー→[ラピッド・ビルド]の選択により切り替えます。デフォルトでは,有効となっています。
| 
注意 | この機能は,ソース・ファイルの編集をエディタ パネルで行った場合のみ有効です。 | 
| 
備考 1. | ソース・ファイル編集後,[Ctrl]+[S]キーの押下により,こまめに上書き保存することを推奨します。 | 
| 
備考 2. | ラピッド・ビルドの有効/無効は,プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)に対して設定します。 | 
| 
備考 3. | ラピッド・ビルドの実行中に,ラピッド・ビルドを無効に切り替えた場合は,その場でラピッド・ビルドの実行を中止します。 |