2.6.3 ファイルをビルド対象から外す

プロジェクトに追加しているファイルのうち,特定のファイルをビルド対象から外すことができます。

プロジェクト・ツリー でビルド対象から外すファイルを選択したのち,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。

[ビルド]カテゴリの[ビルドの対象とする]プロパティで[いいえ]を選択してください。

図 2.54

[ビルドの対象とする]プロパティ

備考

この機能を適用できるファイルは,Cソース・ファイル,アセンブリ・ソース・ファイル,オブジェクト・ファイル,ライブラリ・ファイルです。