プロジェクトに追加しているファイルをプロジェクト・ツリー上で見やすくしたり,機能ごとに管理しやすくするために,ファイル・ノード以下にカテゴリ・ノードを作成して,ファイルを分類することができます。
カテゴリ・ノードを作成するには,プロジェクト・ツリー でプロジェクト・ノード,サブプロジェクト・ノード,ファイル・ノードのいずれかを選択し,コンテキスト・メニューの[追加]→[新しいカテゴリを追加]を選択してください。
| 
図 2.55 | [新しいカテゴリを追加]項目(ファイル・ノードの場合) | 
| 
図 2.56 | プロジェクト・ツリー パネル(カテゴリ・ノード追加後) | 
| 
備考 1. | カテゴリ名は,デフォルトで“新しいカテゴリ”となります。カテゴリ名の変更は,カテゴリ・ノードのコンテキスト・メニューの[名前の変更]から行うことができます。
 | 
| 
備考 2. | すでに存在するカテゴリ・ノードと同名のカテゴリ・ノードを追加することもできます。 | 
 
作成したカテゴリ・ノードにファイルを分類するには,ファイルのドラッグ・アンド・ドロップにより行うことができます。