ビルド対象ファイルのうち,更新したファイルのみビルドを実行します(以降,“ビルド”と呼びます)。
ビルドの実行は,プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクト(「2.7.5 ビルド対象プロジェクトを変更する」参照)に対して行います。
プロジェクトを選択し,コンテキスト・メニューの[アクティブ・プロジェクトをビルド]を選択してください。
 
| ヘッダ・ファイルを編集後にビルドを実行してもインクルードしているソース・ファイルがビルドされない場合は,ファイルの依存関係を更新してください(「2.6.6 ファイルの依存関係を更新する」参照)。 |