ルネサス
top
RI600V4 環境
解析編
機 能
解析結果 パネルのオープン
2. 4 解析結果 パネルのオープン
処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況,CPUの使用状況といった解析情報を表示するためには,
解析結果 パネル
をオープンします。
なお,
解析結果 パネル
のオープンは,
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
ツールバー
に配置されている
ボタンを押下することにより行います。
図2―2 解析結果 パネル
備考
解析結果 パネル
は,
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
子パネル表示エリア
に表示されます。
差分情報
前のトピックスへ
トレース開始イベントの設定
次のトピックスへ
項目の表示有無
目次
概 要
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープン
トレース開始イベントの設定
解析結果 パネルのオープン
項目の表示有無
解析情報のフィルタリング
並び順の変更
状態線,およびイベント・マークの表示有無
実行遷移表示の拡大/縮小
使用状況の絞り込み
解析情報のクリア
解析情報の保存
解析情報の復元