ルネサス
top
RI850V4 環境
解析編
機 能
解析情報の保存
2. 6 解析情報の保存
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
ツールバー
に配置されている
ボタンを押下することにより,解析情報をタスク・アナライザ・トレース・データとして保存することができます。
なお,タスク・アナライザ・トレース・データの保存先,およびファイル名は,
ボタンを押下した際にオープンする
名前を付けて保存 ダイアログ
で選択/指定します。
図2―10 名前を付けて保存 ダイアログ
差分情報
前のトピックスへ
解析情報のクリア
次のトピックスへ
解析情報の復元
目次
概 要
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープン
トレース開始イベントの設定
解析結果 パネルのオープン
解析情報のクリア
解析情報の保存
解析情報の復元