ルネサス
top
RI850V4 環境
解析編
機 能
解析結果 パネルのオープン
状態線,およびイベント・マークの表示有無
2. 4. 4 状態線,およびイベント・マークの表示有無
解析結果 パネル
では,
ツールバー
に配置されている
ボタンで
解析情報図エリア
に処理プログラムの実行遷移状況として表示する状態線の種類,およびリアルタイムOS資源の利用状況として表示するイベント・マークの表示有無を選択することができます。
なお,状態線,およびイベント・マークの表示有無は,
ツールバー
に配置されている
ボタンを押下した際にオープンする
状態線表示選択 ダイアログ
で行います。
図2―6 状態線表示選択 ダイアログ
備考1. 状態線,およびイベント・マークを表示するか否かは,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。
チェック状態
該当状態線,または該当イベント・マークを
解析結果 パネル
の
解析情報図エリア
に表示します。
非チェック状態
該当状態線,または該当イベント・マークを
解析結果 パネル
の
解析情報図エリア
から非表示とします。
2.
状態線表示選択 ダイアログ
の[デフォルト]ボタンを押下した際には,
解析結果 パネル
の
解析情報図エリア
に表示する状態線の種類,およびイベント・マークの表示有無が初期状態に戻ります。
差分情報
前のトピックスへ
並び順の変更
次のトピックスへ
実行遷移表示の拡大/縮小
目次
項目の表示有無
解析情報のフィルタリング
並び順の変更
状態線,およびイベント・マークの表示有無
実行遷移表示の拡大/縮小
使用状況の絞り込み