CS+が提供している各種コンポーネント(解析ツールを含む,設計ツール/ビルド・ツール/デバッグ・ツールなど)から出力されるメッセージ,または指定した関数/変数の参照箇所一覧を表示します。
なお,関数/変数の参照箇所一覧の出力方法についての詳細は,「2.11  参照箇所を一覧表示する」を参照してください。
備考  | ツールバーの 
,または[Ctrl]キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより,本パネルの表示を拡大/縮小することができます。  | 
 
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
CS+が提供している各種コンポーネント(解析ツールを含む,設計ツール/ビルド・ツール/デバッグ・ツールなど)から出力されたメッセージ,または指定した関数/変数の参照箇所一覧を表示します。
表示内容についての詳細は,各タブの項を参照してください。
タブを選択することにより,メッセージの出力元が切り替わります。
解析ツールでは,次のタブを使用します。
備考  | 新しいメッセージ,または参照箇所一覧が出力された場合,タブ名の直前に“*”マークが表示されます。  | 
 
[[ファイル]メニュー(出力 パネル専用部分)]
出力 パネル専用の[ファイル]メニューの各項目,および機能は次のとおりです。
| 
 
出力-タブ名 を保存 
 | 
 
現在選択しているタブ上に表示されている内容を,前回保存したテキスト・ファイル(*.txt)に保存します。 
なお,起動後に初めてこの項目を選択した場合は,[名前を付けて 出力-タブ名 を保存...]の選択と同等の動作となります。 
 | 
| 
 
名前を付けて 出力-タブ名 を保存... 
 | 
 
現在選択しているタブ上に表示されている内容を,指定したテキスト・ファイル(*.txt)に保存するために名前を付けて保存 ダイアログをオープンします。 
 | 
 
[[編集]メニュー(出力 パネル専用部分)]
出力 パネル専用の[編集]メニューは次のとおりです。
| 
 
コピー 
 | 
 
選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。 
 | 
| 
 
すべて選択 
 | 
 
現在選択しているタブ上に表示されているすべてのメッセージを選択状態にします。 
 | 
| 
 
検索... 
 | 
 
検索・置換 ダイアログをオープンします。 
 | 
| 
 
置換... 
 | 
 
検索・置換 ダイアログをオープンします。 
 | 
 
[コンテキスト・メニュー]
このパネル上において,マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューの各項目,および機能は次のとおりです。
| 
 
コピー 
 | 
 
選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。 
 | 
| 
 
すべて選択 
 | 
 
現在選択しているタブ上に表示されているすべてのメッセージを選択状態にします。 
 | 
| 
 
クリア 
 | 
 
現在選択しているタブ上に表示されているすべてのメッセージを消去します。 
 | 
| 
 
タグ・ジャンプ 
 | 
 
エディタ パネルをオープンし,キャレット位置のメッセージに該当するファイルの該当行番号にジャンプします。 
 | 
| 
 
検索の中止 
 | 
 
現在実行中の検索を中止します。 
ただし,検索を実行していない場合は非表示となります。 
 | 
| 
 
メッセージに関するヘルプ 
 | 
 
現在のキャレット位置のメッセージに関するヘルプを表示します。 
ただし,警告メッセージ/エラー・メッセージのみが対象となります。 
 |