関数に関する情報として,静的解析情報(関数名/ファイル名/属性/戻り値の型/参照回数など),および動的解析情報(実行回数/実行時間/コード・カバレッジ率など)を表示します。
 
変数に関する情報として,静的解析情報(変数名/ファイル名/属性/型/参照回数など),および動的解析情報(リード回数/ライト回数/データ・カバレッジ率など)を表示します。
 
プログラム中に存在する関数間の呼び出し関係をツリー構造の図(コール・グラフ)で表示します。
 
プログラム中のクラス情報【CC-RX】/関数情報/変数情報をツリー形式で表示します。
 
解析ツールの各パネルから,デバッグ・ツールに対して次の操作を行うことができます。
| 指定した関数/変数が定義されている箇所へのジャンプ | 
| 指定した変数をウォッチ式に登録 | 
指定した関数/変数を参照している箇所を検索し,参照箇所の一覧を表示します。