関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上に表示する項目(列)の表示/非表示を任意に設定することができます。
非表示とする対象の項目名を,マウスによりパネル外へドラッグ・アンド・ドロップします。
 
パネルのヘッダ・エリア左端の  ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,非表示とする対象項目名のチェック・ボックスのチェックを外します。
 ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,非表示とする対象項目名のチェック・ボックスのチェックを外します。
 
パネルのヘッダ・エリア左端の  ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,表示する対象項目名のチェック・ボックスをチェックするか,または対象項目名をマウスによりパネル上の情報表示エリアへ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。
 ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,表示する対象項目名のチェック・ボックスをチェックするか,または対象項目名をマウスによりパネル上の情報表示エリアへ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。