-   
 
 get_mpl
 
-   
 
 ER      get_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk );
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 ID      mplid;
 
 | 
 | 
| 
 | 
 UINT    blksz;
 
 | 
 可変長メモリ・ブロックの要求サイズ(単位:バイト)
  
 | 
| 
 | 
 VP      *p_blk;
 
 | 
 可変長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
  
 | 
 
 mplidで指定された可変長メモリ・プールから
blkszで指定されたサイズの可変長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスを
p_blkで指定された領域に格納します。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象可変長メモリ・プールから可変長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(要求サイズ分の連続する空き領域が存在しなかった)場合には,可変長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。
 
 なお,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
  
| 
 | 
 | 
 rel_mplの発行により,対象可変長メモリ・プールに要求サイズを満足する可変長メモリ・ブロックが返却された。
  
 | 
 | 
 送信待ちキュー先頭のタスクが,以下のいずれかによって待ち状態を強制的に解除された。
  
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 
 備考2	 自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,FIFO順に行われます。
 
 備考3	 獲得したメモリ・ブロックの内容は不定です。
 
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 -	  blkszが獲得可能な最大サイズを超えている。
  
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 |