get_pri

iget_pri

概要

タスク優先度の参照

C言語形式

 ER      get_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );
 ER      iget_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );


パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID

TSK_SELF: 自タスク

数値: タスクのID

O

 PRI     *p_tskpri;
現在優先度を格納する領域へのポインタ



機能

tskidで指定されたタスクの現在優先度をp_tskpriで指定された領域に格納します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

IDの指定が不正である

- tskid<0x0

- tskid>生成されているタスクの最大ID

- 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した

E_CTX

-25

CPUロック状態から本サービス・コールを発行した

E_OBJ

-41

対象タスクがDORMANT状態である

E_NOEXS

-42

対象タスクが生成されていない