-Xuse_fp16 【Professional版のみ】 【V1.05.00以降】


半精度浮動小数点型を有効にします。

[指定形式]

-Xuse_fp16[=value]

 

-

省略時解釈

半精度浮動小数点型を無効にします。

[詳細説明]

-

C言語規格から独自に拡張した半精度浮動小数点型を有効にします。

-

valueにはonまたはoffを指定します。valueを省略した場合はonを指定したとみなします。

-

次の場合,警告を出力して本オプションを無視します。

-

-strict_stdオプションと同時指定する。

-

-Xcpu=g3kオプションと同時指定する。

-

-Xfloat=softオプションと同時指定する。

-

-Xround=zeroオプションと同時指定する。

[使用例]

-

__fp16型を有効にします。

>ccrh -Xuse_fp16 main.c