8バイト領域を初期化します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
[ラベル:]
|
.db8
|
絶対式[, ... ]
|
[; コメント]
|
[ラベル:]
|
.ddw
|
絶対式[, ... ]
|
[; コメント]
|
[機能]
- | オペランドで指定された初期値で,メモリを8バイト単位に初期化します。 |
[用途]
- | プログラムで使用するアドレスやデータなどの8バイトの定数を定義するときに,.db8,.ddw疑似命令を使用します。 |
[詳細説明]
式の値は,8バイト・データとして確保されます。したがって,式の値は0x0〜0xFFFFFFFFFFFFFFFFの間でなければなりません。8バイトを越えた場合,下位8バイトがデータとして確保されます。
文字列定数は,初期値として記述できません。
- | .db8,.ddw疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。 |
- | 初期値は,1行の範囲であれば複数指定することができます。 |