標準出力ストリームからのテキストの読み込みと解釈を行います。
int scanf(const char *format[, arg, ...]);
走査,変換,格納が正常に実行できた入力フィールドの個数を返します。返却値には,格納されなかった走査済みフィールドは含まれません。ファイルの終わりで読み込もうとした場合,返却値はEOFです。フィールドが格納されなかった場合は,返却値は0です。
formatの指す文字列で指定された書式に従い,その後ろに続く引数argを,変換された入力を格納するオブジェクトとして扱い,標準入出力のstdinから変換する入力を読み込みます。formatの記述方法はsscanfと同様です。
#include <stdio.h> void func(void) { int i, n; double x; char name[10]; n = scanf("%d%lf%s", &i, &x, name); /*“23 11.1e-1 NAME”の形式のstdinから入力を*/ /*書式化入力*/ } |