領域の割り付けに成功した場合,その領域へのポインタを返します。割り付けができなかった場合,nullポインタを返します。
大きさsizeの領域を割り付けます。領域は初期化されません。
記憶域管理の関数は,ヒープ・メモリ領域から必要に応じて自動的にメモリ領域を確保します。
また,デフォルトのサイズは0x1000バイトなので,変更する場合は,ヒープ・メモリ領域を確保する必要があります。領域の確保は,アプリケーションの最初で行ってください。
#include <stddef.h> #define SIZEOF_HEAP 0x2000 int _REL_sysheap[SIZEOF_HEAP >> 2]; size_t _REL_sizeof_sysheap = SIZEOF_HEAP; |