ルネサス
-lang【V1.06以降】
Cソース・ファイルの言語規格を指定します。
[指定形式]
-lang={c|c99}
-
省略時解釈
C90規格に沿ってコンパイルします。
[詳細説明]
-lang=cオプション指定時またはオプション省略時は,C90規格に沿ってコンパイルします。
-lang=c99オプション指定時は,C99規格に沿ってコンパイルします。
c,c99以外を指定した場合は,エラーとします。