コンパイル時のメモリ・モデルの種類を指定します。
[指定形式]
-memory_model={small|medium}
|
-cpu=S1オプション指定時は,smallを指定したものとみなします。
-cpu=S2,または-cpu=S3オプション指定時は,mediumを指定したものとみなします。
[詳細説明]
- | コンパイル時のメモリ・モデルの種類を指定します。 |
- | 指定可能なメモリ・モデルの種類を以下に示します。 |
|
|
|
|
|
small
|
スモール・モデル
|
変数,関数共にデフォルトをnearとします。
|
|
medium
|
ミディアム・モデル
|
変数のデフォルトをnear,関数のデフォルトをfarとします。
|
- | メモリ・モデルの種類を同時に複数指定した場合は,エラーとなります。 |
[使用例]
- | コンパイル時のメモリ・モデルの種類としてスモール・モデルを指定します。 |
>ccrl -memory_model=small -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|