-no_warning_num


指定した警告メッセージの出力を抑止します。

[指定形式]

-no_warning_num={num|num1-num2}[,{num|num1-num2}]...

 

-

省略時解釈

すべての警告メッセージを出力します。

[詳細説明]

-

指定した警告メッセージの出力を抑止します。

-

num,num1,num2には,メッセージ番号を指定します。
存在しないメッセージ番号を指定した場合は,無視します。

-

num,またはnum1,およびnum2を省略した場合は,エラーとなります。

-

num1-num2の形式で指定すると,その範囲に含まれるメッセージ番号を指定したものとみなします。

-

本オプションを複数指定した場合は,すべての指定が有効になります。

-

本オプションで指定するメッセージ番号は,Wに続く7桁の数字のうち,下位5桁です。

-

-change_messegeオプションでエラーに変更したメッセージは,本オプションの制御の対象外になります。

-

本オプションが対象とするメッセージ番号は次の通りです。

-

W0510000〜W0529999,W0550000〜W0559999【V1.05以前】

-

W0510000〜W0559999【V1.06以降】

[使用例]

-

警告メッセージW0511146,W0511147の出力を抑止します。

>ccrl -no_warning_num=11146,11147 -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c