|
-check_language_extension 【Professional版のみ】
|
言語拡張により部分抑止されるMISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールのソース・チェックを有効にします。
[指定形式]
-check_language_extension
|
言語拡張により部分抑止されるMISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールのソース・チェックを無効にします。
[詳細説明]
- | C言語規格から独自に拡張した言語仕様のためにMISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールのソース・チェックが抑止される以下の場合について,ソース・チェックを有効にします。 |
- | プロトタイプ宣言がなく(ルール8.1),該当関数に#pragma interrupt指定がある場合 |
- | 本オプションは,-misra2004または-misra2012オプション指定時のみ有効です。
-misra2004または-misra2012オプションを指定しない場合は,本オプションを無視します(警告は出力しません)。 |
[使用例]
- | 言語拡張により部分抑止されるMISRA-C:2004ルールのソース・チェックを有効にします。 |
>ccrl -misra2004=all -check_language_extension -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|
[注意]
- | 本オプションをStandard版コンパイラで指定するとエラーとなります。 |