セクションが(64K-1)バイト境界をまたいで配置されるかをチェックしません。
[指定形式]
セクションが64Kバイト境界,または(64K-1)バイト境界をまたいで配置された場合にエラーとなります。
[詳細説明]
- | セクションが(64K-1)バイト境界をまたいで配置されるかをチェックしません。 |
- | セクションが64Kバイト境界をまたいで配置された場合はエラーとなります。 |
- | 以下の再配置属性を持つセクションが64Kバイト境界,および(64K-1)バイト境界のチェックの対象となります。 |
|
|
|
|
TEXTF_UNIT64KP
|
.textf_unit64kp
|
|
CONST
|
.const
|
|
CONSTF
|
.constf
|
|
DATA
|
.data
|
|
BSS
|
.bss
|
|
DATAF
|
.dataf
|
|
BSSF
|
.bssf
|
- | セクションが64Kバイト境界をまたいで配置されるとは,セクションのアドレスの下位16ビットが0xFFFFを超えて0x0000に続くことを意味します。 |
- | セクションが(64K-1)バイト境界をまたいで配置されるとは,セクションのアドレスの下位16ビットが0xFFFEを超えて0xFFFFに続くことを意味します。 |
[使用例]
- | セクションが(64K-1)バイト境界をまたいで配置されるかをチェックしません。 |
>rlink a.obj b.obj -check_64k_only
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。 |