本オプションより前に指定したオプション列を実行します。
[指定形式]
 
なし
[詳細説明]
| 
- | 本オプションより前に指定したオプション列を実行します。リンク処理の終了後に,本オプションより後に指定したオプション列の入力,リンク処理を継続します。
 | 
[注意]
| 
- | 本オプションは,サブコマンド・ファイル内のみで使用することができます。 | 
[使用例]
| 
- | サブコマンド・ファイルsub.txtを以下の内容で作成します。 | 
| input=a.obj,b.obj                       ;(1) start=.SEC1,.SEC2,.SEC3/100,.SEC4/8000  ;(2) output=a.abs                            ;(3) end input=a.abs                             ;(4) form=stype                              ;(5) output=a.mot                            ;(6) | 
 
コマンド・ライン上でサブコマンド・ファイルsub.txtを指定します。
| >rlink -subcommand=sub.txt | 
 
(1)〜(3)の処理を実行し,a.absを出力します。
その後,(4)〜(6)の処理を実行し,a.motを出力します。