重複した結合元ファイル,および重複範囲データの開始/終了アドレス,サイズを出力します。
アドレス重複情報の出力例を以下に示します。
*** Conflict information *** 
(1)             (2)         (3)         (4) 
FILE            START       END         SIZE 
Conflict 1 
                00000200    00000213    14 
sample1.mot 
sample2.mot 
 | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 
重複した結合元ファイル名 
重複した結合元ファイル名を出力します。 
 | 
| 
 | 
 
重複範囲データの開始アドレス 
重複範囲データの開始アドレスを出力します。 
16進数で表記します。 
 | 
| 
 | 
 
重複範囲データの終了アドレス 
重複範囲データの終了アドレスを出力します。 
16進数で表記します。 
 | 
| 
 | 
 
重複範囲データのサイズ 
重複範囲データのサイズを出力します(単位:バイト)。 
16進数で表記します。 
 |