ルネサス
出力オプション
<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>
出力オプションには、次のものがあります。
-
-form
-debug
-sdebug
-nodebug
-record
-end_record 【V2.07.00 以降】
-rom
-output
-map
-space
-message
-nomessage
-msg_unused
-byte_count
-fix_record_length_and_align 【V2.08.00 以降】
-crc
-padding
-vectn
-vect
-jump_entries_for_pic
-cfi 【Professional 版のみ】 【V2.08.00 以降】
-cfi_add_func 【V2.08.00 以降】
-cfi_ignore_module 【V2.08.00 以降】
-create_unfilled_area