2.9.3.2  
関数をステップ・オーバーする(
ステップ・オーバー実行)
 
jarl命令による関数呼び出しの場合,その関数内のソース行/命令すべてを1ステップとみなして実行し,関数から戻った箇所で停止するステップ実行です(jarl命令を実行したときと同じネストになるまで,ステップ実行します)。
操作は,デバッグ・ツールバーの
ボタンをクリックします。
なお,jarl命令以外の場合は,
ボタンのクリックと同じ動作となります。
注意  | longjmp関数のステップ・オーバー実行は,実行処理が完了せずタイムアウト待ちになることがあります。  |