ルネサス
設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[カバレッジ]カテゴリ内で行います。
図 2.141
[カバレッジ]カテゴリ【シミュレータ】
(1)
[カバレッジ機能を使用する]
カバレッジ機能を使用するか否かを選択します。
カバレッジ機能を使用する場合は[はい]を選択してください(デフォルト:[いいえ])。
(2)
[カバレッジ結果を再利用する]
このプロパティは,[カバレッジ機能を使用する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。
デバッグ・ツールと切断時に,現在取得しているコード・カバレッジ測定結果を自動保存し,次回デバッグ・ツールと接続した際に,保存した測定結果の内容を再現するか否かを選択します。
前回取得したコード・カバレッジ測定結果の内容を再現する場合は,[はい]を選択してください(デフォルト:[いいえ])。