|
debugger.SoftwareTrace.Set
|
ソフトウェア・トレースを設定します。【RH850】
注意 | 【シミュレータ以外】
ソフトウェア・トレースを設定した場合,トレースの取得ができなくなります。ソフトウェア・トレースの設定を削除するか,ソフトウェア・トレースを無効にしてください。
ソフトウェア・トレースの設定を削除するには debugger.SoftwareTrace.Deleteを,ソフトウェア・トレースを無効にするにはdebugger.SoftwareTrace.Disableを使用してください。 |
[指定形式]
debugger.SoftwareTrace.Set(DBCP, DBTAG, DBPUSH, PC = True)
|
[引数]
|
|
|
|
DBCP
|
DBCPの結果を取得するかどうかを指定します。
True :DBCPの結果を取得します。
False :DBCPの結果を取得しません。
|
|
DBTAG
|
DBTAGの結果を取得するかどうかを指定します。
True :DBTAGの結果を取得します。
False :DBTAGの結果を取得しません。
|
|
DBPUSH
|
DBPUSHの結果を取得するかどうかを指定します。
True :DBPUSHの結果を取得します。
False :DBPUSHの結果を取得しません。
|
|
PC
|
DBTAGとDBPUSHの結果にPCアドレスの情報を含めるかどうかを指定します。
True :PCアドレスの情報を含めます(デフォルト)。
False :PCアドレスの情報を含めません。
|
[戻り値]
ソフトウェア・トレースの設定に成功した場合 : True
ソフトウェア・トレースの設定に失敗した場合 : False
[詳細説明]
[使用例]
>>>debugger.SoftwareTrace.Set(True,True,False,False)
True
>>>
|