ルネサス
debugger.Map.Information
マップ情報を表示します。
[指定形式]
debugger.Map.Information()
[引数]
なし
[戻り値]
マップ情報のリスト(詳細はMapInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
-
マップ情報を,以下の形式で表示します。
番号: 開始アドレス 終了アドレス アクセス・サイズ メモリ種別
[使用例]
>>>debugger.Map.Information()
1: 0x00000000 0x0005FFFF 32 (内蔵ROM領域)
2: 0x00060000 0x03FF6FFF 8 (ノン・マップ領域)
3: 0x03FF7000 0x03FFEFFF 32 (内蔵RAM領域)
4: 0x03FFF000 0x03FFFFFF 8 (SFR)
>>>