実行中にメモリ領域にアクセスするかどうかを設定します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator】 |
||
トレース・データを取得する際の優先度を設定します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator】 |
||
PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。 |
>>>print debugger.Option.AccessDuringExecution True >>>debugger.Option.AccessDuringExecution = False >>>print debugger.Option.AccessDuringExecution False >>> |
>>>print debugger.Option.AccumulateTraceTime True >>>debugger.Option.AccumulateTraceTime = False >>>print debugger.Option.AccumulateTraceTime False >>> |
>>>print debugger.Option.MainClockFrequency 10000 >>>debugger.Option.MainClockFrequency = 12000 >>>print debugger.Option.MainClockFrequency 12000 >>> |
>>>print debugger.Option.SupplyPower False >>>debugger.Option.SupplyPower = True >>>print debugger.Option.SupplyPower True >>> |
>>>print debugger.Option.SupplyPowerVoltage 3.3 >>>debugger.Option.SupplyPowerVoltage = 1.8 >>>print debugger.Option.SupplyPowerVoltage 1.8 >>> |
>>>print debugger.Option.TraceBranchPC True >>>debugger.Option.TraceBranchPC = False >>>print debugger.Option.TraceBranchPC False >>> |
>>>print debugger.Option.TraceDataAccess True >>>debugger.Option.TraceDataAccess = False >>>print debugger.Option.TraceDataAccess False >>> |
>>>print debugger.Option.TracePriority SpeedPriority >>>debugger.Option.TracePriority = TracePriority.DataPriority >>>print debugger.Option.TracePriority DataPriority >>> |
>>>print debugger.Option.TraceTarget AllCore >>>debugger.Option.TraceTarget = TraceTarget.DebugOnly >>>print debugger.Option.TraceTarget DebugOnly >>> |