ルネサス
top
RI850V4 環境
起動編
概 説
概 要
1. 1 概 要
RIシリーズは,効率のよいリアルタイム処理環境,およびマルチタスク処理環境を提供するとともに,対象CPUの制御機器分野における応用範囲を拡大することを目的として開発された“リアルタイム・マルチタスクOS”です。
また,ターゲット・システムに組み込んで使用することを前提として開発されているため,ROM化を意識し,コンパクトな設計が行われています。
差分情報
前のトピックスへ
概 説
次のトピックスへ
リアルタイムOS
目次
概 要
リアルタイムOS
マルチタスクOS
特 長
構 成
フォルダ構成
実行環境