ルネサス
IORの表示
マイコンの内蔵周辺機能を動作させるレジスタの値が表示されます。見やすいようにフローティングさせてみましょう。
メニューの[表示]から[IOR]を選択してください。
IORパネルが表示されます。
IORパネルのタイトル・バー上で右クリックし,[フローティング]にチェックしてください。
IORパネルがフローティングされ,見やすくなりました。
IORパネル内BSCの左の[+]をクリックしてください。
BSCの内容が展開され、レジスタ値が表示されます。