メイン・ウインドウのツールバー,およびメニューバーをカスタマイズします。
なお,本ダイアログをオープン中は,メイン・ウインドウに表示されているツールバーの各ボタン/メニューバーの各メニュー項目を直接任意の箇所にドラッグ・アンド・ドロップすることにより,自由に順序の並び替え/削除などを行うことができます。
本ダイアログをオープン中は,メイン・ウインドウ上のツールバー/メニューバーの機能を使用することができません。  | 
タブを選択することにより,カスタマイズする対象が切り替わります。
表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。
| 
 カスタマイズした項目のキーボード割り当てを行うためのキーボードのユーザ設定 ダイアログオープンします。  | 
|