全般にかかわる設定のうち,ネットワークに関連した設定を行います。
スマート・ブラウザーがドキュメントの一覧を取得する時のHTTPのタイムアウト値を設定します。
キーボードより0〜3600の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または
ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは180が指定されています。
なお,本項目を空欄にして[OK],または[適用]ボタンをクリックした場合は,前回保存時の値に戻します。
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。 ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。 |
|