プロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)で使用するビルド・ツール(コンパイラ・パッケージ)のバージョンを変更することができます。
プロジェクト・ツリー でビルド・ツール・ノードを選択したのち,プロパティ パネルの[共通オプション]タブを選択します。[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版],または該当バージョンを選択してください。
 
| メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトで使用するビルド・ツールが同じ場合,それらのビルド・ツール・ノードをすべて選択し,プロパティを設定することで,ビルド・ツールのバージョンをまとめて変更することができます。 | 
| コンパイラ・パッケージによってオプションに変更がある場合は,選択したバージョンにあわせて,ビルド・ツールの各プロパティの表示を切り替えます。 |