ルネサス
top
RI600V4 環境
解析編
機 能
解析情報の復元
2. 7 解析情報の復元
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
ツールバー
に配置されている
ボタンを押下することにより保存した解析情報については,
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
ツールバー
に配置されているドロップダウン・リストから[他のトレース・データを開く...],または[
タスク・アナライザ・トレース・データ名
]を選択することにより,
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
子パネル表示エリア
に復元することができます。
なお,ドロップダウン・リストで[他のトレース・データを開く...]を選択した場合は,該当メニューを選択した際にオープンする
ファイルを開く ダイアログ
でタスク・アナライザ・トレース・データが格納されているフォルダ,およびファイルを選択/指定します。
図2―11 ファイルを開く ダイアログ
差分情報
前のトピックスへ
解析情報の保存
次のトピックスへ
ウインドウ・リファレンス
目次
概 要
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのオープン
トレース開始イベントの設定
解析結果 パネルのオープン
解析情報のクリア
解析情報の保存
解析情報の復元