ルネサス
top
RI850V4 環境
解析編
ウインドウ・リファレンス
説 明
名前を付けて保存 ダイアログ
名前を付けて保存 ダイアログ
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
子パネル表示エリア
に表示されている解析情報をタスク・アナライザ・トレース・データとして保存します。
図A―11 名前を付けて保存 ダイアログ
ここでは,次の項目について説明します。
-
[オープン方法]
-
[各エリアの説明]
-
[機能ボタン]
[オープン方法]
-
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
の
ツールバー
に配置されている
ボタンを押下
[各エリアの説明]
(1) [保存する場所]
タスク・アナライザ・トレース・データを保存するフォルダを選択します。
(2) ファイルの一覧エリア
[保存する場所]
,および
[ファイルの種類]
で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。
(3) [ファイル名]
保存するタスク・アナライザ・トレース・データのファイル名を指定します。
(4) [ファイルの種類]
保存するファイルの種類“タスク・アナライザ・トレース・データ(*.tad)”を選択します。
[機能ボタン]
ボタン
機能
保存
タスク・アナライザ・トレース・データを
[保存する場所]
で指定されたフォルダに
[ファイル名]
,および
[ファイルの種類]
で指定されたファイルに保存します。
キャンセル
本ダイアログをクローズします。
差分情報
前のトピックスへ
開く ダイアログ
次のトピックスへ
著作権等について
目次
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル
解析結果 パネル
列の選択 ダイアログ
フィルタ設定 ダイアログ
状態線表示選択 ダイアログ
開く ダイアログ
名前を付けて保存 ダイアログ