2.8 ライブラリ生成オプションを設定する

ライブラリ生成フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリ生成オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するライブラリ生成オプションを設定することができます。

注意

本タブは,ライブラリ用のプロジェクトの場合のみ表示します。

図 2.62

プロパティ パネル:[ライブラリ生成オプション]タブ

 

備考

よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(ライブラリ生成)]カテゴリにまとめられています。