2.1.2 ユーザ・ライブラリを作成する

ユーザ・ライブラリの作成手順を以下に示します。

備考

(1),(3),(4),(6),(7)についての詳細は,「CS+ プロジェクト操作編」を参照してください。

(1)

プロジェクトの作成/読み込み

プロジェクトの新規作成,または既存のプロジェクトの読み込みを行います。

プロジェクトを新規作成する際は,プロジェクトの種類に[ライブラリ(GHS CCRH850)]を指定してください。

(2)

ツールのパスの確認

プロパティ パネルの[共通オプション]タブの[ツールのパス]カテゴリの設定を確認し,必要に応じて設定し直してください。

(3)

ビルド対象プロジェクトの設定

ビルド対象とするプロジェクトを設定します。

(4)

ビルド対象ファイルの設定

ビルド対象ファイルの追加/削除,依存関係の更新などを行います。

(5)

ビルド・オプションの設定

コンパイラ,アセンブラ,ライブラリアンに対するオプションを設定します(「2.3 コンパイル・オプションを設定する」,「2.4 アセンブル・オプションを設定する」,「2.6 ライブラリ生成オプションを設定する」参照)。

備考

ビルド・ツールのプロパティがサポートしているGHSコンパイラのバージョンは2017.1.5,2016.5.5,2015.1.7,2015.1.5,2014.1.7,2013.5.5,2013.1.5,2012.5.5です。
ビルド・ツールがサポートしているGHSコンパイラのオプションでも,GHSコンパイラのバージョンによってはCS+のデバッグ・ツールでサポートしていないものがあります。詳細は「CS+ RH850 デバッグ・ツール編」の「機  能」→「ダウンロード/アップロード」→「応用的なダウンロード方法」を参照してください。

(6)

ビルドの実行

ビルドを実行します。

備考

ビルド処理前,およびビルド処理後に実行したいコマンドがある場合は,プロパティ パネルの[共通オプション]タブの[その他]カテゴリにおいて,[ビルド前に実行するコマンド]プロパティ,および[ビルド後に実行するコマンド]プロパティを設定してください。
ファイル単位でビルド処理前,およびビルド処理後に実行したいコマンドがある場合は,[個別コンパイル・オプション]タブ(Cソース・ファイルの場合),および[個別アセンブル・オプション]タブ(アセンブリ・ソース・ファイルの場合)において設定することができます。

(7)

プロジェクトの保存

プロジェクトの設定内容をプロジェクト・ファイルに保存します。