ルネサス
top
RH850 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
ADコンバータ
R_ADCn_Halt
R_ADC
n
_Halt
ADC
n
を停止します。
[指定形式]
void R_ADC
n
_Halt ( void );
備考
n
は,ユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
差分情報
前のトピックスへ
r_adcn_adc_summation_channelm_end_interrupt
次のトピックスへ
R_ADCn_SetMultiplexerCommand
目次
R_ADCn_Create
R_ADCn_Create_UserInit
r_adcn_error_interrupt
r_adcn_scan_groupm_end_interrupt
r_adcn_multiplexer_request_interrupt
r_adcn_adc_summation_channelm_end_interrupt
R_ADCn_Halt
R_ADCn_SetMultiplexerCommand
R_ADCn_ScanGroupm_Start
R_ADCn_ScanGroupm_GetResult
R_ADCn_ScanGroupm_GetFloatingPointDataResult
R_ADCn_ScanGroupm_TimerStart
R_ADCn_ScanGroupm_TimerStop
R_ADCn_ADCSummation_Cannelm_GetResult
R_ADCn_ADCSummation_Start
R_ADCn_ADCSummation_Stop
R_ADC_SyncStart
R_ADC_SyncTimerStart
R_ADCn_ScanGroupm_OperationOn
R_ADCn_TH_Groupx_Start
R_ADCn_TH_Sampling_Start