以下に、コード生成ツールが12ビットA/Dコンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.30 12ビットA/Dコンバータ用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
12ビットA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
12ビットA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
スキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
グループ B スキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
A/D 変換を開始します。 | |
|
A/D 変換を終了します。 | |
|
変換結果を獲得します。 | |
|
コンペアレベルの設定を行います。 | |
|
コンペア割り込みの発生に伴う処理を行います。 |