r_iwdt_iwuni_interrupt

マスカブル割り込み / ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、ダウンカウンタがアンダフローまたはリフレッシュエラーが発生したとき、マスカブル割り込み / ノンマスカブル割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_iwdt_iwuni_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし