R_SCIn_SPI_Slave_Send_Receive

SCIスレーブ送受信を開始します。(簡易 I2C モード)

備考1.          API 関数では、SCIスレーブ送信処理として、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のSCIスレーブ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。

備考2.          API 関数では、SCIスレーブ受信処理として、 1 バイト単位のSCIスレーブ受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。

備考3.          SCIスレーブ送受信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前に R_SCIn_Start を呼び出す必要があります。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_macrodriver.h"

MD_STATUS   R_SCIn_SPI_Slave_Send_Receive ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num,

uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_num;

送信するデータの総数

O

uint8_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t rx_num;

受信するデータの総数

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数 tx_num の指定が不正